您希望随时随地掌握您的设备状况,提高其可用性并优化维护工作吗?通过 AX Smartenance 维护软件,您能够最大程度减少停机时间,优化维护过程并提高生产效率。改善您的维修保养管理,充分了解您的设备。
Festo AX Smartenance 是一款 CMMS(计算机辅助维护管理系统)软件,将维修、保养管理和机器日志集于一个解决方案中。通过供维护或生产经理使用的网页应用程序,以及为维护工程师和机器操作员设计的移动应用程序,可随时随地调取机器的所有相关信息。
”AX Smartenance 帮助我们的客户以可持续、更结构化和高效的方式对我们的机器和他们自己的系统执行维护工作。
特别是,该应用程序易于操作,可收集丰富的信息,使维护的执行和记录更高效,并极大地简化了在大型施工现场的操作。“
Maximilian Vollmer
物联网系统工程师 | Herrenknecht AG 技术与创新数字化
通过移动访问,透明度,并为您的团队提供有针对性的信息。
得益于计划、时间安排和监控机器维护的简化。
采用直观界面,让维护管理变得简单,更方便。
通过数字化维护记录和管理以及简单的导出功能,实现快速审计准备。
通过透明度和缩短平均维修时间 (MTTR)。
通过移动界面或接口 (API)
便于查找故障和记录措施。
无论在任何地方都能流畅、灵活使用。
得益于直观的颜色和简单的图表,便于快速检查
和其他指标,几次点击后即可找到所需目标并进行追踪
以各种格式导出,提供定制报告的全面筛选选项
采用数字日志,将所有维护工作结构化存储在一个应用中
无缝整合到您的 AX Smartenance 实例中,用于有针对性地计划维护措施。
防止计划外停机时间,降低维护成本。
广泛应用于机械和设备中的关键位置或高经济性位置。
通过组合数字维护管理、先进的数据分析以及基于 AI 的监测。
通过创新的图像搜索,准确找到您搜索的产品。
帮助您更快解决问题,无需阅读整个操作手册。
一键获取所有 Festo 组件的相关产品规格和信息。
通过电子邮件或电话直接简单快速获得支持。
通过维护软件 AX Smartenance 优化生产,为客户开发新的业务模式。
专注于提供优质产品,与我们一起构建新的数字业务模式。
AX Smartenance 是一款 CMMS 软件解决方案,帮助企业进行数字化管理并优化他们的维修保养过程。软件包括工作订单管理和报告等功能。
AX Smartenance 可以计划预防性维护措施、最大程度减少计划外停机时间,有效利用资源,延长设备的使用寿命。优化维护工作,加强维修团队与生产相关人员之间的沟通,从而降低维修成本。
1. 创建您的账户并免费试用 AX Smartenance 30 天。立即注册:Smartenance 注册 (festo.com)
2. 通过注册邮件获得访问权限,并登录 Smartenance 网页应用程序
3. 从您的 App Store 或 Google Play 商店下载 AX Smartenance 应用程序
4. 扫描 QR 码,通过网络应用程序将任意移动设备与您的账户连接
5. 优化维护管理,让我们的 CMMS 软件为您助力
您已经有 AX Smartenance 账户?点击这里登录 Choose your account (b2clogin.com)
企业所需的许可证数量可定制,取决于员工数、结构、工厂和机器的数量。每个许可证允许访问网页或将一台移动设备连接到 AX Smartenance 账户。一个许可证可建立一条网页应用程序访问通道或连接一台移动设备。
我们很乐意为您提供具体建议!
我们与生产部门密切合作开发了 CMMS 软件 AX Smartenance,并通过用户反馈不断进行改进。我们的软件不仅为用户开发,日常参与维修保养过程的用户也参与了开发过程。由于多个角色都参与了开发过程,软件得到了各级工作人员的高度认可。用户的直接参与使 AX Smartenance 能够提供以实践为导向的解决方案,满足和应对日常维护工作中的各种要求与挑战。
CMMS 软件 AX Smartenance 适用于包括制造业、卫生保健、能源、运输、设施管理、食品生产等在内的众多行业。任何维护系统、装备或车辆的行业都可以使用 Smartenance。
可以根据减少的停机时间、提高的设备可用性、改进的工作流程、减少的维护成本和提高的总生产效率等标准来估量 ROI。
维护软件 AX Smartenance 通过改进维护计划和日志等有针对性的措施,优化平均故障间隔时间 (MTBF*)和故障平均时间 (MTTF**)。
由于维护软件让系统增加了透明度,并建立了知识数据库,客户能够加快维修,有效缩短了平均维修时间 (MTTR***)。这些指标的全面优化进一步提高了整体设备效率 (OEE****),从而提高系统的生产效率,减少了停机时间。
CMMS 系统 AX Smartenance 通过收集和管理维护过程中的数据,在预测性维护中发挥着重要作用。这些数据通过接口 (API) 传输给 Festo AX 的 AI 算法以进行分析。这样可以及早识别潜在的故障。从而实现在需要时准确执行维护工作。
并最大程度减少甚至防止计划外停机。通过这些预测性方法,最终提高维护效率并优化设备的使用寿命。
CMMS Smartenance 为您的企业提供各种安全功能,如加密、访问控制和定期备份,以确保数据的完整性和保密性。为了使所有团队能够在全球范围内使用维护软件 Smartenance 和数据,数据存储在受保护的云端。根据欧洲数据保护标准,存储在 MS Azure 中(在欧洲的服务器上)。